This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:波形库效应列表的详细信息

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187596/drv2625-the-detail-of-waveform-library-effects-list

器件型号:DRV2625
主题中讨论的其他器件: DRV2605

大家好、

我的客户考虑使用 DRV2625并询问与以下 E2E 主题相同的问题。
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/948581/drv2625-waveform-library-effect-list?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV2625%252520library#

他知道数据表第67页中有"12.1.1波形库效应列表"、但他想知道 每个效应的输出波形类型的详细信息。
是否可以披露?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的答复。
    好的。 我将等待您团队的回复。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、  

    我们无法分享有关波形的确切详细信息、但我们可以分享输出的示波器捕获。 (OUTP-OUTN)。

    文件名称为 DRV2605、但这两个器件之间的波形相同。  
    e2e.ti.com/.../0576.DRV2605_5F00_LRA_5F00_Library_5F00_Partron_5F00_0825.zip

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur - San:

    感谢您的支持。
    我通过  查看数据表中的 DRV2625典型特性、了解示波器捕获显示如下。
    ------------  
    C1:OUTP
    C2:OUTN
    C3:加速度
    数学:OUTP-OUTN
    ------------  
    我相信 C1和 C2是使用以下一阶 RC 滤波器捕获的。
    我的理解是否正确?



    此外、如何获得 C3 (加速度)?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、  

    是的、您的理解是正确的。  

    为了测量加速度、我们使用具有 ADL 加速计芯片的 TI EVM。 您可以在此处购买

    https://www.ti.com/tool/DRV-ACC16-EVM

    此致、
    Arthur