请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z 在 SPI 版本中、可以使用降压输出作为线性稳压器 AVDD 的源(当其电压设置为5V 或5.7V 时)。
它是如何用于硬件版本的? AVDD 是否 始终连接到 VM 或 是否连接到 VBK >= 5V 时的降压输出。
谢谢、
Uri Maimon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.