This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A 的问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186168/mcf8316a-questions-of-mcf8316a

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z

尊敬的团队:

我看到他们有一个新的驱动器(MCF8316A、MCT8316Z)、我想知道它是否适合于精确的位置控制(角度位置控制)、还是仅适合于高速电机更平滑、更平稳的运行?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。

    MCF8316A 和 MCT8316Z适用于精确的位置控制、但其关键价值主张包括:

    易于使用-无代码无传感器电机控制

    低可闻噪声- PWM 调制、死区时间补偿和可变换向模式

    超快速启动-从零速快速、可靠地启动电机

    快速减速-在几十毫秒内将速度降低100%至10%

    高效率-采用各种 PWM 调制技术

    尺寸-最多可将电路板空间减小70%

    如果您的所有问题均已解决并 得到解答 、请帮助将此主题标记为已解决。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果没有其他问题、您能否帮助将此主题标记为已解决?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、请随时再次打开该主题。

     

    最棒的

    Robert