This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:超出规格电机的设计帮助

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187918/drv8825-design-help-with-out-of-spec-motor

器件型号:DRV8825

您好、E2E 专家、

你好。

我´ll 为步进电机定制 PCB、我使用的是 drv8825。 我n´t 了 IC 的典型应用、但我拥有的电机不符合设计要求。 我对´m 不熟悉、n´t´ll 还不了解、说这一点、我需要改变什么来匹配以下电机?  

E 系列 NEMA 17双极0.9deg 30Ncm (42.48oz.in) 1.5A 42x42x38mm 4线- 17ME15-1504S|STEPRONLINE (omc-stepperonline.com)

提前感谢您的支持。

此致、

CSC


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果设计不完整、请使用更新后的器件、使您的生活更加轻松。   

    https://www.ti.com/product/DRV8434

    此器件具有集成电流感应(无需外部分流电阻器)、并采用"智能调优"技术来自动调整电机参数。   

    https://www.ti.com/lit/wp/slyy099a/slyy099a.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    你好。

    谢谢、我将会研究 v2、但现在我将使用 drv8825、因为我有一群人躺在上面、所以您能告诉我 我需要更改什么吗?  

    此处随附的是我的原理图。

    e2e.ti.com/.../schematic.zip

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图通常看起来正常。  一个问题和一个建议。

    1) 1)感应电阻器是2个100欧姆串联电阻器?  或这些0.1欧姆。  100欧姆会变得很大。  请检查数据表中所需满量程电流的计算结果。

    2) 2) 我会为衰减添加一些电阻器"填充"选项。  V3p3OUT 为零欧姆、GND 为零欧姆。  您现在可以将这些内容保留为卸载状态。  这将使您能够根据稍后的需要灵活地调节衰减。

    此致、

    Ryan