This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:SO 引脚处于睡眠模式

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188866/drv8703-q1-so-pin-in-sleep-mode

器件型号:DRV8703-Q1

各位专家:

当器件处于睡眠模式时、SO 引脚会发生什么情况?

电流放大器是否仍处于活动状态? 还是引脚悬空?

BR Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    当器件进入睡眠模式时、器件的内部稳压器将被禁用。 因此放大器将断电。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay、

    未加电意味着它将浮动、对吧? 没有激活内部拉电阻器?

    BR Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    正确。   

    此致、

    Ryan