This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:ST 输出是正确的、但 drv 输出不能说明如何求解 proplem

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185846/drv8353rs-evm-st-output-is-proper-but-drv-output-is-not-propper-how-solve-the-proplem

器件型号:DRV8353RS-EVM

 STM32 PWM 信号

stm32 output

DRV 输出不是正常的

st output is correct but drv output is not properly 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerapandiyan、

    您能否澄清一下在波形上测量的是什么? 它是 GHx 引脚、等等吗? 对于您的第一个波形、V/div 时间刻度是多少?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia Rosenberger、

       第一个是 STM32 PWM 输出120度相移输入 INLA、INLB、INLC、完美输出 GLA、GLB、GLC、完美工作、但 INHA、INHB、INHC、完美输入、但 GHA、GHB、GHC、输出无法解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerapandiyan、

    今天是 TI 在美国的假日、我们的目标是在本周结束前提供响应。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony Lodi:

    好的

    此致

    Veerapandiyan 诉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Veerapandiyan、

    您使用哪种 PWM 模式?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia Rosenberger、

    6 PWM 模式

    我有另一个线程打开链接:

    e2e.ti.com/.../4477800

    请访问该页面

    此致、

    VJ.Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VJ.Pandi:

    您打开的另一个线程似乎与此问题有关、因此我现在要关闭此线程并继续提供支持。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia Rosenbenger、

    好的、妈妈。  现在关闭此主题并继续支持该主题。

    最棒的

    VJ.Pandi