请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8426E 在本例中(使用 TI DRV8426ERGER 电机驱动器 IC)、 进纸电机、打印时纸张卡住、有时会回滚时出现运输问题。
根据检查结果、PB 和 PB_N 输出的波形 异常。 但 PA 和 PA_N 似乎正常。
1. VM 开/关和 信号是否有任何序列或时序要求?
2调试是否有任何指导和建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在本例中(使用 TI DRV8426ERGER 电机驱动器 IC)、 进纸电机、打印时纸张卡住、有时会回滚时出现运输问题。
根据检查结果、PB 和 PB_N 输出的波形 异常。 但 PA 和 PA_N 似乎正常。
1. VM 开/关和 信号是否有任何序列或时序要求?
2调试是否有任何指导和建议?
您好、Chiang、
感谢您将问题发布到 E2E。
我想了解更多信息、以便更好地为您提供帮助?
1) 1)您是否切换 VM? 由于一个相位正在工作、因此从为器件供电来看、这似乎不是一个时序问题。
2) 2)您是否使用有刷或步进电机?
3) 3)您能否切换输入以查看问题是否出在 A 相?
3) 3)您是否尝试使用我们的 EVM 来查看此问题是否存在?
4) 4)您是否尝试使用不同的板来查看问题是否存在? 如果它在其他电路板上工作、则尝试执行 ABA 交换以帮助隔离问题。
希望这提供了一些推进调试的方法。
最棒的
Akshay