This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243-Q1

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188783/drv8243-q1-drv8243-q1

器件型号:DRV8243-Q1

您好!

在 DRV8243数据表中、电流测量精度规定如下:

 

 

在低电流范围内、精度规定为-50%和+50%。
我知道、在最坏的情况下、精度可以是最大+50%或最小-50%、但不必如此、对吧? 该范围内的精度可以更好吗?


为什么要给出这么大的范围? 这取决于什么?

谢谢

最好的服务

谢尔盖耶夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    感谢您的提问。

    是的、+/-50%是正确的。 此规格经过了充分审查、没有拧紧的空间。 为了支持宽范围的电流电平、较低电平下的精度不是很好。

    此致

    Shinya Morita