This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:适用于精确的 BLDC 电机位置控制

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189092/mcf8316a-suitability-for-accurate-bldc-motor-position-control

器件型号:MCF8316A

各位专家、您好!  

我看了下面的线程、 。  

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1111641/drv10983-q1-application-which-needs-to-hold-a-bldc-motor-at-a-specific-position

我正在探索 MCF8316是否可以通过直接驱动来精确控制 BLDC 电机位置、而无需使用"对齐制动"进行任何齿轮。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    您能否量化您正在寻找的精度水平? 我们可以使用 MCF8316A 在数据表(第89页;表7-18 -检查"align_angle")中提到的所有电气角度制动电机。

    此致、

    Vishnu