This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:DRV8308 REST 引脚3.3V、持续施加100ms、无 VM 电压

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185756/drv8308-drv8308-rest-pin-3-3v-for-100ms-applied-without-vm-voltage

器件型号:DRV8308
大家好、 

使用 TI 无刷直流电机驱动器 DRV8308RHAR 关于我想确认的问题、我与您联系。 在高阻抗状态下、电源电压未输入到 VM 引脚、 在该模式下、3.3V 电压输入到 RESET 引脚的时间约为100ms。 我希望您确认、如果重复此操作、是否会发生元件损坏或不便。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    感谢您的提问。

    我打算在本周结束前提供答案!

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这进展如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、纽约和 Murayama、

    感谢您的耐心等待。  

    由于施加的3.3V 输入电压低于此引脚的绝对最大额定值(5.75V)、因此无论 VM 引脚上施加的电源电压如何、这种情况都是正常的、并且如果反复出现、不会导致元件损坏或不便。

    执行此操作时、请确保对3.3V 电源设置电流限制、以便它不会从电源本身提供过多电流。

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是纽约和高山市的

    如果没有其他问题、您能否帮助将此主题标记为已解决?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、请随时再次打开该主题。

     

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次爱上、谢谢。