This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:使用 DRV8316替代 MCT8316Z

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, MCT8316Z, DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188622/mct8316z-using-drv8316-as-a-replacement-for-mct8316z

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他部件:DRV8316DRV8316C

大家好、我们有兴趣在 我们的系统中使用 DRV8316。 我们目前在6xPWM 中使用它、但希望添加一个 BLDC 附加电机、但没有足够的 IO。

我们希望再次使用 DRV8316、而不是像 MCT8316Z 这样的新芯片组。

是否有办法以1xPWM 模式运行 DRV8316? 使用霍尔传感器作为 PWM 的输入? 与 MCT8316Z 类似? 我们很高兴使用外部 TI 逻辑来实现该逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我打算在本星期结束前就此作出回应!

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在 DRV8316C 中、驱动器本身仅支持3x 和6x PWM 模式、并且无法直接使用霍尔传感器输入来支持1x PWM 模式。 MCT8316Z 具有一个集成的 MCU 来处理霍尔输入、因此允许它直接接收这些输入。

    为了使用霍尔传感器输入、您需要将其馈入外部 MCU、然后使用这些输出生成所需的额外 PWM。 但是、这并不能解决您在缺少 IO 引脚方面遇到的难题。 为了对此进行补偿、您可能需要考虑为两 个驱动器切换到3倍 PWM 模式 、并将 INLX 引脚连接到 AVDD、如数据表的此屏幕截图所示。

    请告诉我这是否回答了您的问题、如果回答了、请帮助将此主题标记为已解决。

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是否有办法使用外部逻辑门复制换向真值表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    即使您能够使用外部逻辑门复制换向真值表、DRV8316C 器 件仍需要至少3个 PWM 输入才能正确换向。

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3个 PWM 还是3个 GPIO?

    3个 GPIO 可以为我们提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    遗憾的是、除非来自 MCU 的 GPIO 信号用作驱动器的 PWM 输入、否则它需要为3个 PWM。 我们的 DRV8316C 不能在您的图和下图 MCT8316Z 中的1x PWM 模式下工作:

    MCT8316Z 具有集成的电机控制功能、使其仅接收1个 PWM 信号和霍尔输入、以便对电机进行换向。

    DRV8316C 没有此功能、可在3倍和6倍 PWM 模式下严格运行。

    最棒的

    Robert