This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:DRV8320使用相位反转电机!!

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186650/drv8320-drv8320-reversing-the-motor-using-phases

器件型号:DRV8320

我有 Drv8320驱动器、但换相时、电机不会反向移动。 当我更改相位时、我在霍尔侧应用了相同的过程、但我仍然得到相同的结果。 当我更改我的软件时、电机以相反的方向旋转。 但我想在不更改软件的情况下反向旋转电机。 您能为解决方案提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    您使用的是哪种 PWM 控制模式?它是1x PWM 模式吗?  

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    [引用 userid="549478" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186650/drv8320-drv8320-reversing-the-motor-using-phases "]当我更改阶段时,我在霍尔端应用了相同的过程,但仍然得到相同的结果。

    更改相位导线、但保持霍尔信号不变、然后电机将反向运行。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 异步1x PWM 模式。

    最棒的

    Ömer Faruk YÜMNÜ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了你说的、但结果没有改变。

    最棒的

    Ömer Faruk YÜMNÜ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ömer μ A、

    方向引脚 INHC 的状态是什么? 您是否在尝试改变方向时使用了此引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用该引脚更改方向、但我想要的只是通过更改相位来更改方向。 是否有办法做到这一点??

    Ömer Faruk YÜMNÜ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ömer、

    今天是 TI 在美国的假日、我们的目标是在本周结束前提供响应。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="549478" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186650/drv8320-drv8320-reversing-the-motor-using-phases/4473372 #447332]\n 我们可以使用此引脚更改方向、但我要更改方向、只需更改相位即可。 是否有办法做到这一点?[/引述]

    我之前说错了、您可以将相位接线更改为反向电机方向、但经过更多思考后、我认为它不起作用。 它是一个具有3根导线的三相电机、那么需要改变哪些导线? 必须反转相电压才能更改电机旋转方向、即在步骤1中(A 相- B 相)> 0v 用于顺时针旋转、然后(A 相- B 相)< 0v 用于逆时针旋转。 但是、通过随机改变相位 A、B、C 线环将无法实现这一点。

    当然、您可以更改换向 LUT 以反转旋转。

    Brian