This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:与默认 appProgram.out 和更多示例项目相对应的 CCS 项目文件

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8353RS-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189832/drv8353rs-evm-ccs-project-file-corresponding-to-default-appprogram-out-and-more-example-projects

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好!

请告诉 我  

1.    新电路板中使用的 defaul .out 文件的 CCS 项目文件在哪里,该文件从 GUI 下载,位于何处?

2.此 默认.out 文件是否仅在没有霍尔传感器 反馈的情况下工作?  也就是说,它是否有一个程序可以使用霍尔传感器反馈来获得更好的低速和扭矩性能?

我有一个适用于 DRV8353的 lab05项目。     我们还有其他 DRV8353示例项目吗? lab05是否具有霍尔传感器反馈?  我的应用是霍尔传感器反馈

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    与 GUI 配合使用的 DRV8353RS-EVM 固件可从以下链接下载: https://www.ti.com/lit/zip/slvc736 

    2.上面链接的固件仅适用于无传感器应用。 遗憾 的是、我们不为 DRV8353RS-EVM 的传感应用提供任何固件。

    关于 DRV8353的其他示例项目、您可以下载以下常见问题解答中提到的 zip 文件: 具有 InstaSPIN 和 MotorWare 支持的 DRV8353RS-EVM

    • 下载并解压 zip 文件后、以下路径7532.sw_drv8353\sw_drv8353\solutions\instaspin__foc\src 显示了可供参考的不同示例项目列表。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    非常感谢 您提供的详细信息。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    请单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已解决。  

    现在关闭线程。 如有其他问题、请随时重新打开主题帖。

    最棒的

    ~Alicia