This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:栅极振铃问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188587/drv8323-gate-ringing-question

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:CSD88599Q5DC

大家好、TI 专家、我正在测量高侧栅极和低侧、并在两者中发现了振铃。


在给定以下寄生等效电路的情况下、您可以看到、当高侧 FET 闭合时、一些电流会流经低侧 CGD 寄生电容器。

这会在低侧栅极中产生电压并继续导致击穿

但我遇到的现象是不同的。 低侧栅极中的感应电压与高侧 Vgs 极性相反。

(红色为高侧、蓝色为低侧)

因此、我不知道这种振铃来自哪里、您以前是否见过这样的东西?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    不幸的是、我今天没能看到这一点、但我很快会回复您。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    您的 IDRIVE 设置是什么? 可能是它设置过高/错误。

    以下常见问题解答"选择最佳 IDRIVE 设置"以及为什么这很重要"介绍了如何确保您的 IDRIVE 设置正确

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    IDRIVE 设置为60/120mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    您的 MOSFET 的目标上升和下降时间是多少? 此外、您是否知道 MOSFET 上的栅漏电荷是多少?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qgd 为7nC、我没有真正的上升时间目标、但我不会降低转换率、否则 FET 会变得很热。
    我使用的是 TI 的 CSD88599Q5DC 半桥。
    您会使用什么 IDRIVE 设置来实现此目的?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    IDRIVE 设置将取决于您的系统所需的上升/下降时间以及压摆率。 第1.4节应用手册《 了解智能栅极驱动》中的简单压摆率计算介绍了如何在给定 Qgd 和平均源的情况下估算压摆率。 第1.5.1节"了解智能栅极驱动的峰值栅极驱动电流"介绍了如何分别在给定 Qgd 和峰值拉电流/灌电流的情况下计算上升/下降时间。   

    数据表的第9.2.1.2.2节 IDRIVE 配置显示了如何使用 Qgd 和所需的上升/下降时间来计算 IDRIVE 的示例。

    选择最佳 IDRIVE 设置以及为什么这是必需 的详细说明了在选择要用于系统的 IDRIVE 时的一些一般注意事项。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alicia。

    感谢您的回答、我将很快实施这些问题。

    关于我的第一个问题、低侧栅极的负尖峰是否是常见的振铃症状?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biter、

    为了回答您的第一个问题、当低侧栅极从高电平切换到低电平时、在发生振铃的情况下、可能会发生过冲、这会导致您在最终返回其稳定状态之前看到的"负尖峰"。

    最棒的

    ~Alicia