This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:固件支持从板载电位计而不是 PRsent GUI 更改速度基准。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189153/drv8353rs-evm-firmware-support-to-change-speed-reference-from-potentiometer-on-board-instead-of-prsent-gui

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好!

已购买 DRV8353RS-EVM。  必须更改速度基准 、才能使用 板载电位计 R54运行电机。  

我已安装 CCS 项目 proj_lab05b。 可以构建和生成 .out 文件。

由于在我的应用中、我需要使用此板测试2轮、因此速度基准必须来自电位计。  

此外 、评估板应在我的应用中支持 GUI -该评估板将用作独立电机控制器、并通过电位计提供模拟速度基准。 电路板电源将由48V 电池供电。

请指导 您 对固件进行必要的更改 、以绕过当前从 GUI 获取的速度参考、 而是从 板载 Pot R54获取速度参考。   此外、为了使电路板在没有 GUI 或计算机连接的情况下工作、还需要进行任何固件更改。

此致、

Anil   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    不幸的是、我今天没有机会查看这一点、但很快就会回复您。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    您能否尽早发送详细信息?

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:  

    感谢您的耐心等待。  

    我建议单步执行代码以查看在固件中设置速度基准的位置并进行相应的调整。  

    最棒的

    ~Alicia