请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 您好!
已购买 DRV8353RS-EVM。 必须更改速度基准 、才能使用 板载电位计 R54运行电机。
我已安装 CCS 项目 proj_lab05b。 可以构建和生成 .out 文件。
由于在我的应用中、我需要使用此板测试2轮、因此速度基准必须来自电位计。
此外 、评估板应在我的应用中支持 GUI -该评估板将用作独立电机控制器、并通过电位计提供模拟速度基准。 电路板电源将由48V 电池供电。
请指导 您 对固件进行必要的更改 、以绕过当前从 GUI 获取的速度参考、 而是从 板载 Pot R54获取速度参考。 此外、为了使电路板在没有 GUI 或计算机连接的情况下工作、还需要进行任何固件更改。
此致、
Anil