This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:如何设置恒定速度

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z, MCT8316A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189690/mct8316z-how-to-set-constant-speed

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他器件: MCT8316AMCF8316A

大家好、

我的客户希望 BLDC MD 能够保持恒定速度、即使扭矩在旋转过程中发生变化也是如此。

(Q-1)我想 MCT8316Z 会意识到这一点。  但我无法找到如何设置恒定速度。  例如、是否可以设置恒定的100rpm? 您能否告诉我数据表或技术手册中有关如何设置恒速的相应章节?

 (Q-2)您能否告诉我  、即使 扭矩在旋转过程中发生变化、MCT8316A 和 MCF8316等无传感器的 MD 是否仍能保持恒定速度?  请告诉我是否还有其他需要注意的问题。

由于竞争产品是一种内置霍尔传感器的产品、因此客户可能不喜欢 需要外部孔传感器的 MCT8316Z。 我 想知道无传感器类型的恒定速度控制是当时的备份。

 

感谢你的帮助。

此致、

Taito Takemrua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taito Takemura、您好!

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我打算在本星期结束前就此作出回应!

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taito Takemura、您好!

    MCT8316Z 没有内置速度环路、因此不支持恒定速度。 对于此器件、当负载增加时、速度最终将降低。

    但是、MCT8316A 和 MCF8316A 在不同条件下都支持恒定速度、请参阅下面 MCT8316A 数据表的屏幕截图:

    MCT8316A 和 MCF8316A 都是无传感器解决方案、应使客户的应用受益。 如果您对 MCX8316A 中的速度和扭矩环路功能有任何其他疑问、请告知我们、该功能支持恒定速度和动态负载

    最棒的

    Robert