主题中讨论的其他器件:、 DRV8210、
大家好!
我尝试使用 DRV8212 H 桥控制器驱动 RC 电路(与电容器并联的电阻器)。 该电阻器现在可替代珀耳帖模块、该模块将被驱动加热和冷却、因此需要 H 桥。 使用并联电容器的原因是、我想使用电压极低的珀耳帖模块(最大0.5V)、这是我可以想到的电池供电设备实现此目的的最高效方式。 VM 引脚上的电压为1.2V、因此我想使用足够低的占空比、使 RC 电路将电压过滤到低于珀耳帖的0.5Vmax。
当我使用高频(50kHz)和低占空比(<25%)时、我的问题就会出现。 在这种情况下、即脉冲宽度低于5µs μ s 时、H 桥似乎会随机停止工作。 我只能5µs、当脉冲宽度低于1 μ s 时、DRV8212无法将该脉冲解释为足够宽、无法使其保持正常工作并自动关闭。 我在不同的频率下运行了测试、似乎中断点是我提到的 PWM 脉冲宽度的5µs、即我可以在50kHz 25%占空比或10kHz 5%占空比下运行、但在这些频率下、系统会停止工作。
是否有人可以证实这种行为是预料之中的? 我已经测试到 H 桥的输入信号具有示波器的正确形状、因此故障不在微控制器侧驱动输入(边缘看起来非常垂直且平滑)。

在随附的图片中、CH1和 CH2走线是负载电阻器两侧在5%占空比(5µs μ s 脉宽)下 PWM 频率为10kHz 时的电压。 白色表示电阻器电压之间的差异、这证明 H 桥在此频率下工作。 请注意、CH1/CH2上的 Y 位置已偏移到较低的值、以实现更好的可视化、这与在对底层波形的相反方向上所做的操作相同。
感谢你能抽出时间
Gabriel