This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411:电流额定值问题与 DRV8833的对比

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189987/drv8411-current-rating-question-verses-drv8833

器件型号:DRV8411
主题中讨论的其他器件:DRV8833

DRV8411数据表明、它是一款4A 驱动器、比额定电流为1.5A RMS 或2A 峰值的 DRV8833稍高; 但是、DRV8411器件的 FET 电阻和热阻似乎都高于 DRV8833的电阻... 通常、这意味着 DRV8411能够驱动更小的电流。 我想知道是否有更多有关这方面的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    4A 只是短时间内的最大峰值电流。 这两种器件的设计具有不同的最大电流峰值瞬态限制。 由于峰值电流持续时间不是很长、因此热耗散实际上并不是一个大问题。 对于散热而言至关重要的电流类型是 RMS 或连续平均电流。 在这种情况下、环境温度、FET Rdson、热阻值、PCB 上的散热等变量将影响 IC 的热性能。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的回答。 DRV4811的数据表上似乎没有 RMS 电流值、因此很难比较器件。 自从发布最初的问题以来、我发现本页上记录的满量程电流为2.1A https://www.ti.com/product/DRV8411 、而 https://www.ti.com/product/DRV8833上记录的是1.5A - 虽然我不确定这是否与 RMS 等效、但1.5A 确实与为 DRV8833提供的 RMS 值匹配。 除非有更多有关器件特性的详细信息、否则我们可能只需要进行测试。

    此致、

    Jason。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    数据表中未指定 RMS 值的原因是计算中涉及许多因素、其中一些因素超出了 IC 设计的控制范围。  

    培训视频 提供了计算电机驱动器功率耗散的有用信息。  

    此致、

    Pablo Armet