This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:EVM 不工作

Guru**** 2555180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190170/drv8243h-q1evm-evm-not-working

器件型号:DRV8243H-Q1EVM

EVM 未连接到 GUI。 这里是否有任何跳线设置缺失或错误? 12V 直流连接在 J14上。 和电机在 OUT1和 OUT2上运行。 您能帮您启动 EVM 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否严格遵循 EVM 用户指南以确保正确的跳线设置和启动条件?

    https://www.ti.com/lit/ug/slvuc46a/slvuc46a.pdf

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    与客户进行了交流。 我们尝试了按照用户指南操作、但 GUI 未检测到硬件。 因此、我想确认跳线设置是否正确。 您能否帮助确认与原始帖子中附加的图像相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    好的。  将进行检查。  他们使用的是哪个 GUI?  云 GUI 或已下载?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    根据图片、跳线设置看起来正确。 您可以检查的一件事是 J1上的跳线。 尝试将跳线移回引脚1和2、即复位功能、并使用复位按钮、看看这是否有用。  

    其他一些问题:

    1.您是否确认客户先将 EVM 连接到 micro-USB、然后在为 VM 加电之前检查 LED D6和 D7是否亮起? 对于此 EVM、顺序非常重要。

    2.客户使用 的是个人计算机还是工作计算机? 有时特殊的防火墙或安全程序可能会产生干扰。  

    3.客户是否正在使用 EVM 随附的电缆? 某些微型 USB 电缆仅充电、无数据

    谢谢、

    Audrey