This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:有关输出波形的查询

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187899/drv8833-a-query-regarding-the-waveform-for-output

器件型号:DRV8833

大家好、

 电机驱动器无负载。 AIN1的输入为0V、AIN2的输入为20kHz。  占空比为40%、 方波 的振幅为3.3V 、如下所示。

图中的黄色线 表示 AOUT2波形、蓝色线表示 AIN2方波。 为什么黄色输出线具有电容效应并缓慢下降?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Katherine、

    感谢您的提问。

    由于驱动器输出端存在某种寄生电容、AOUT2将缓慢下降。 您可能会观察到、您碰巧在驱动器的输出端放置了任何电容器。

    最棒的

    Akshay