请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8833 大家好、
电机驱动器无负载。 AIN1的输入为0V、AIN2的输入为20kHz。 占空比为40%、 方波 的振幅为3.3V 、如下所示。

图中的黄色线 表示 AOUT2波形、蓝色线表示 AIN2方波。 为什么黄色输出线具有电容效应并缓慢下降?
此致、
凯瑟琳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
电机驱动器无负载。 AIN1的输入为0V、AIN2的输入为20kHz。 占空比为40%、 方波 的振幅为3.3V 、如下所示。

图中的黄色线 表示 AOUT2波形、蓝色线表示 AIN2方波。 为什么黄色输出线具有电容效应并缓慢下降?
此致、
凯瑟琳