This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:TINA/Spice/DRV8889-Q1:是否提供 DRV8889-Q1 TINA 模型?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191902/drv8889-q1-tina-spice-drv8889-q1-is-there-drv8889-q1-tina-model-available

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、团队、

是否有 DRV8889-Q1 TINA 模型可供使用、以便我们可以使用仿真来检查功能? 谢谢。

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    遗憾的是、没有可用的模型。

    此致、

    Ryan