This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:是否存在仅使用 L 侧(GLX)的问题?

Guru**** 1587215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191467/drv8320-any-issue-of-using-only-l-side-glx

器件型号:DRV8320

大家好、

我的客户想知道、如果您仅使用 DRV8320的 L 侧- GLx、是否会出现任何问题、尤其是它是否会触发 nFault?

如果有一个设置会在上述条件下触发 nFault、请告知我。

谢谢、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    只切换低侧 GLx 不应出现任何问题、只需确保当 GHx=H 时 GLx=H 绝不会出现这种情况

    如果在这种情况下触发 nFault、则可能是具有"插入时间"的某种"谷底故障保护"。

    最棒的

    ~Alicia