This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8144-Q1:DRV8144-Q1 -压摆率/ Rth JA

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191338/drv8144-q1-drv8144-q1---slew-rate-rth-ja

器件型号:DRV8144-Q1

尊敬的 TI 团队:

我没有在数据表中找到最小压摆率,您能提供最小/最大压摆率 压摆率值? 因为我需要这些值来进行较差的计算,所以我知道慢速 压摆率会产生不良的热性能。 (我在应用程序中使用“LVL5”)

您能否提供像下面的屏幕截图这样的 RthJC 参数?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    我建议在 TI.com 上使用热估算器来完成此活动。 它包括最坏情况假设、包括压摆率和 Rdson。

    www.ti.com/.../DRV8145-Q1

    然后选择最坏情况。

    我们没有最小/最大压摆率规格。

    此致

    Shinya Morita