This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:输出 EMC 滤波器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191466/drv8889-q1-output-emc-filter

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

是否建议在 DRV8889-Q1输出端添加电容? 我们对步进驱动器输出的 EMC 改进设计有何建议?

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特

    如果您查看我们的 EVM、您将看到添加这些电容器的选项。  在输出上添加1nF - 22nF 是很常见的。   

    此致、

    Ryan