This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3770A:IC UC3770A 生产标记

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187473/uc3770a-ic-uc3770a-production-markings

器件型号:UC3770A

您好 TI 官员。

我叫 Jason、来自 Abbott、担任电气工程师。  

我们的产品使用 德州仪器(TI)的 IC UC3770AQ。

我们发现 IC 上有两种类型的生产标记。

一个是 UC3770AQ - U61ZT1TW。

另一个是 UC3770AQ - U9936-UR93602。

     

我是否可以知道这两个 IC 之间有何不同?  它与 UC3770AQ 相同?

是否已将两个 IC 转换为 RoHS 合规性?

希望很快能听到您的声音!

谢谢你。  

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我有点困惑、因为该封装已停产。  PLCC-28不再可用...仅 PDIP。  您最近是否订购过这些器件?它们是否来自 TI 授权经销商?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    是的、此组件已停产。  Abbott 多次购买 EOL (停产)产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    好的、我明白了。  让我再深入探讨一下这个问题。  由于它已停产、要查找信息会更具挑战性、但我会尝试。

    两个器件在您的系统中的行为是否正确?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我已经对此进行了更多研究、其中一个器件似乎与我预期的标记不符。

    UC3770AQ - U9936- UR93602 -->根据我们的内部规范,信息应该仅显示在2行上。  左侧的图片与此匹配、但右侧的图片不匹配。

    两个装置是否来自同一来源和授权经销商?  您是否仍有来自包装箱/包装箱的标签?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢你的答复。 我认为这两个 IC 来自不同的来源、但现在我很难检查 哪一个是来自哪个来源。

    我是否可以清楚地看到: TI 是否要检查61ZT1TW 是否是此 IC 的合法批量代码?   

    谢谢  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    是的、61ZT1TW 是合法的批次代码。  我目前无法确认另一个。

    此致、

    Ryan