This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256AEPAPRQ1应用

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185788/drv3256aepaprq1-application

我们发现该 IC 在通过 ICT 后在 FCT 上失败。

如果  在 FCT 上执行编程测试时、上电序列与 ICT 的上电序列不同、如果编程测试期间仅为12V 上电、则大约11V 连接到 TI 组件。  仅加电12V 是否  会损坏 TI 组件。

IF 可以提供完整的数据表、其中包括每个引脚的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要核实我们一方的 NDA、请给我几天时间。

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、  

    TI 的现场销售/应用团队的代表应根据需要通过电子邮件进行跟进。  

    关闭此主题、因为我们将使讨论脱机。 谢谢  

    此致、  
    Andrew