This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3770A:UC3370AN 而不是 UC3770AQ 的适用性

Guru**** 2482215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8829, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191048/uc3770a-suitability-of-uc3370an-instead-of-uc3770aq

器件型号:UC3770A
主题中讨论的其他器件:DRV8829DRV8434

您好、TI 团队、

我们正在 其中一款产品中使用 UC3770AQ (PLCC 封装)。    由于 UC3770AQ 已过时、我是否可以使用 UC3770AN (DIP 封装)代替 UC3770AQ。

您还能评论  器件 UC3770AN 的 RoHS 和 REACH 认证以及使用寿命吗?

此致、

Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raheesh、

    是的。 您可以使用 UC3770AN。 但是、该器件非常旧、但仍处于活动状态、当前没有计划让该器件尽快停产。

    您可以在此处搜索 REACH 和 RoHS 文档:https://www-sat.itg.ti.com/quality-reliability-packaging-download/

    如果您的设计允许、我建议使用我们的较新步进驱动器之一、例如 DRV8434或 DRV8829。 如果您对这些器件或我们产品系列中的任何其他器件有任何疑问、我乐意为您提供帮助。

    此致、

    Pablo Armet