This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256PEVM:DRV8256PEVM -请帮助确认材料是否错误

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187852/drv8256pevm-drv8256pevm-please-help-to-confirm-whether-the-material-is-wrong

器件型号:DRV8256PEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8256

评估板的电机驱动器芯片应为 DRV8256、但我们收到的评估板上的电机驱动器芯片为 P3DRV8436、请帮助确认是否存在任何错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在何时为该 EVM 下单的? 您能否在标签贴纸附近发送 EVM 盒侧面的图片?  

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供请求的信息?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何更新?  

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此芯片上的芯片安装不正确、或者两者都正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    某些电路板上焊接了不正确的 IC、存在问题。 这个问题几乎在一年前就得到了解决。 您订购的电路板似乎是在库存中的电路板修复之前订购的。 如果您现在订购 EVM、则应获取组装有 IC 的正确 EVM。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如果您可以将此主题标记为已解决、则会被赞赏。  

    如有需要、您可以通过 TI.com 联系客户支持以获取退款。

    此致、

    Pablo