This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:智能调优纹波控制电流在高速下超出稳压范围

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190569/drv8889-q1-smart-tune-ripple-control-current-out-of-regulation-under-high-speed

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

我正在为客户测试 DRV8889Q1。 我使用1/256 阶跃、阶跃输入60k SPS、 使用默认 的智能调优纹波控制模式、其他配置使用默认值;我发现输出电流超出稳压范围、如下所示:

当我将模式更改为"智能调优动态衰减"模式时、输出电流恢复正常、如下所示:

我们希望使用失速检测功能、因为它只能在智能调优纹波控制模式下工作、所以您能否帮助解释 为什么在高输入频率下智能调优纹波控制模式 电流超出稳压范围、以及如何使其恢复正常?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    电机的 BEMF 与驱动器施加的电压相反、导致电流崩溃。   

    您的电机的电阻是多少?  这将帮助我确定是否可以实现失速检测。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉耽误你的回答。 电阻约为1.5欧姆。  

    您能理解电机失速检测的要求吗?

    对于智能调优纹波控制模式、我应该如何使电流保持在正弦波中?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    我们提供了有关此主题的全面应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf

    这种阻力令人惊讶地低。  您对此规范是否确定?   

    智能调优纹波控制(STRC)没有要更改的设置。  您只能想增加施加到电机的电压。   

    此致、

    Ryan