This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DQ 参考帧中的 BEMF 值

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191421/drv8305-bemf-value-in-dq-reference-frame

器件型号:DRV8305

您好!

我已经测量 了两个电机端子(相位)之间的反电动势波形、看起来是这样的:

因此、我有9V 峰峰值(4.5V 振幅)。

它是正弦、但在 D-Q 参考帧中、它将是恒定的直流波形(在特定速度下)。

D-Q 基准帧中反电动势的值是多少?

它是9/2/sqrt (3)吗?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    您是否尝试通过 BEMF 电压进行电机位置反馈的克拉克/帕克变换?

    如果是、我强烈建议观看以下 TIPL 视频: 4.9场定向控制

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只想计算电机在此特定转速下感应的电压(示波器图片)。 相间峰峰值为9V、D-Q 参考帧中的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    以下 TIPL 在解释如何计算反电动势方面做得很好: 4.2含传感器控制与无传感器控制

    最棒的

    ~Alicia