This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:DRV8876:IPROPI 钳位规范

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1191728/drv8876-drv8876-the-ipropi-clamp-specification

器件型号:DRV8876

数据表显示了 IPROPI 钳位的相关信息。

DRV887x 器件实现了一个内部 IPROPI 电压钳位电路、以相对于 VREF 限制 VIPROPI。

我需要知道 IPROPI 钳位的精度。

它是否将 IPROPI 电压限制为比 VREF 电压高1uV、或将1mV 或10mV 或100mV 0r 700mV?

我假设内部 IPROPI 比较器需要一些过驱。

我还假设 IPROPI 引脚上确实出现过驱电压。

数据表对此没有说明。

只要 H 桥输出短路、我希望使用外部比较器来执行一个功能。

短接输出将快速将器件置于硬过流模式、启动3us tOCP 过流保护去毛刺脉冲计时器。

在3us tOCP 过流保护去毛刺脉冲时间到期之前、我可能需要额外的比较器来执行它的操作。

因此、我需要知道 IPROPI 引脚上可用的过驱电压是否超过 VREF 引脚上的电压。

如果我不知道 IPROPI 引脚上可用的过驱电压、那么我必须使用电阻分压器来参考略低于 VREF 电压的比较器。

这可能会导致在发生软过流事件时、tDELAY 电流感应延迟时间到期之前比较器关闭的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    我们将对此进行调查并在24小时内回复。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    电压可以比 VREF 高1.15V 至1.53V。  

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay

    请告诉我您是如何确定这些值的?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    这是基于团队成员先前完成的测试结果。 IPROPI 电压 = VREF +钳位电压。

    在整个过程和温度范围内、我们的 Vref 比 Vref 高1.15V 至1.53V。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Akshay