This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212P:电源定序要求

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193011/drv8212p-power-sequencing-requirements

器件型号:DRV8212P

您好- DRV8212P 上的 VM 和 VCC 电源定序是否有任何要求? UVLO 部分(数据表中为8.3.3.1)表示在 VCC 供电时 VM 可以为0V。 我特别想知道是否可以让 VCC 保持通电状态并根据需要打开和关闭 VM。 谢谢、

Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Schuyler、您好、

    只要 VCC>1.65V、该器件就可以工作。  

    [报价 userid="551669" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193011/drv8212p-power-sequencing-requirements "]我特别想知道我是否可以让 VCC 保持通电状态并根据需要打开和关闭虚拟机

    是的。 这是可行的。

    此致、

    Pablo Armet