This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:SHx 引脚泄漏电流

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192765/drv8718-q1-leakage-current-by-shx-pin

器件型号:DRV8718-Q1

尊敬的专家:

客户关闭 DRV8718和除 SHX 之外的所有外部相关电路仍通过20 Ω 电阻器连接到12V。

在这种情况下、从12V 流入 DRV8718 SHX 的电流为3mA。 并且从以下引脚测量电压:  

PVDD:0.1V

漏极:12V

VCP:10.8V

这种现象是否应该出现?

在这种情况下、是否存在任何可靠性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    是的、器件内有一条泄漏路径。  如果我确定有外部 FET 连接到 SHx、也有一条通过 FET 体二极管连接到 VDRAIN 的路径。   

    这不是一个可靠性问题。

    此致、

    Ryan