This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:BOOSTXL-DRV8320RS 是否支持 regen 模式运行(双向逆变器)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190434/boostxl-drv8320rs-does-boostxl-drv8320rs-support-regen-mode-operation-bi-directional-inverter

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049CDRV832X

您好!

我计划使用  BOOSTXL-DRV8320RS 和 LAUNCHXL-F280049C 来控制背靠背电机 dyno 配置中的 PM 电机。 因此、我还需要逆变器才能在 regen 模式下运行(从电机返回到逆变器的电源和双向电源(我们已经有一个双向直流电源))。  您能告诉我 BOOSTXL-DRV8320RS 是否支持连续双向操作吗?

谢谢、

拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasul、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    如果可以、请澄清以下有关您的系统的信息:

    • 您是否计划关注 所有电机换向算法开发、 并且只是询问硬件连接 (原理图)是否支持该算法?
    • 提供与 数据表中 DRV832x 器件功能方框图类似的系统级图?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alicia、

    感谢你的答复。

    我计划使用 LAUNCHXL-F280049C 控制板开发使用 BOOSTXL-DRV8320RS 逆变器进行电机控制的软件和控制算法。 因此、我将负责所需的软件(我将使用 TI 示例代码进行 PMSM 控制)、我想知道硬件(逆变器)是否支持连续双向电源传输。  

    2、这是系统的大致方框图(注意两个电机将是相同的三相 PMSM 电机)。 两个 PMSM 电机耦合在一起、每个电机将由一对 BOOSTXL-DRV8320RS 电源板和 LAUNCHXL-F280049C 控制板控制。 两个双向电源用于为每侧供电。 因此、功率应双向流动。

    谢谢、

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasul、

    感谢您的澄清和提供 系统方框图。  

    我将在内部与团队联系、了解此 EVM 是否能够支持您的项目、并将在本周结束之前提供响应。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alicia。 当然。

    此致、

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    您是否能够就该问题与内部团队跟进?

    谢谢、

    拉苏尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasul、

    感谢您的耐心等待。

    请参阅以下有关再生制动的 E2E 信息、您可能会认为这些信息对您的应用很有用:

    此外、以下技术文章的第3-4页可能有助于实现 再生制动:

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alicia、感谢您的帮助。

    此致、

    拉苏尔