This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8812:请查看原理图设计并提出建议吗?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193850/drv8812-could-you-please-review-the-schematic-design-and-make-some-suggestions

器件型号:DRV8812
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    以下是我的反馈:

    1. 将 C323的额定电压增加至40V 或更高。
    2. 建议的 V3P3OUT 电容为0.47µF μ F。 您的原理图显示了1µF。
    3. 添加一个与 VCP 电容器(C316)并联的1MΩ Ω 电阻器。  
    4. 我建议在 DECAY 引脚上至少在初始原型板上添加两个0Ω Ω 占位电阻器到 GND 和 VDD3.3V。 如果您遇到混合衰减问题或希望更改衰减模式、占位电阻器将有所帮助。  
    5. ISENx 引脚上的绝对最大电压为0.8V。 使用1Ω Ω 电阻器时、最大电流为0.8A。 如果所需的输出电流高于0.8A、则应减小 Isen 电阻器(R319和 R329)。
    6. 最后、我建议检查所有电容器的额定电压是否与数据表中的建议值一致。

    希望这些信息对您有所帮助。

    此致、

    Pablo Armet