This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:将电机驱动器导入 MATLAB Simscape

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193519/drv8305-q1-import-motor-driver-to-matlab-simscape

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8305

大家好、

我正在尝试在 MATLAB Simscape 中模拟电机驱动器、并希望将 DRV8305模型添加到我的项目中。 我已尝试使用以下链接中列出的 SPICE 模型导入: http://www.ti.com/lit/zip/slvmd44

但这对我来说是行不通的。 是否有方法将其导入 MATLAB? 或者是否有其他方法可以实现这一目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    如果您 无法将 SPICE 模型转换为 MATLAB Simscape、那么很遗憾、我不知道要实现此操作的另一种方法。  

    由此给您带来的不便、我深表歉意!  

    此致、

    Anthony Lodi