This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI 时序

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1185035/drv8889-q1-spi-timing

器件型号:DRV8889-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8912-Q1

大家好、  

我是否可以知道我们是否对 DRV8889-Q1有详细的 SPI 时序要求? 数据表中未指定低于值的值。 谢谢!

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scarlett、

    它们的软件似乎默认有一个按钮。 我建议他们使用该器件、因为我们的器件设计为与 SPI 标准兼容。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    感谢您的备注。

    大家好、Scarlett、

    请参阅以下 SPI 规格表和时序图。

    以下是客户问题的嵌入式数字。

     

    谢谢、

    此致

    Shinya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita-San、

    我想向您确认,您标记为>2us 的最后一张图片应该是<2us,对吧?

    谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯卡莱特

    否,>2us 是正确的。  Min 必须在下一次交易前2us、但它可能大于。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 和 Morita-San、

    谢谢。 我们在 D.S.没有找到这个表 在哪里可以找到它? 谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scarlet、

    遗憾的是、DRV8889-Q1数据表中没有这样的时序图。 请参阅 DRV8912-Q1。 SPI 时序图相同。

    此致

    Shinya Morita