This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1EVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DOC)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1, DRV8912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193409/drv8912-q1evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:DRV8912-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8908-Q1DRV8912-Q1

你好

请提供 此 SKU 的 CE/EU 符合性声明(CE/EU 符合性声明必须涵盖此产品随附的电路板和 USB 电缆)

  德州仪器(TI)网站上未提供 CE/EU 符合性声明。

提前感谢您的支持、

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的提问。  

    请使用 DRV8908-Q1 EVM 文档。 DRV8908-Q1和 DRV8912-Q1是相同的 EVM。

    https://www.ti.com/tool/DRV8908-Q1EVM

    有关 USB 电缆、请参阅 DigiKey 等 TI 站点之外的内容。 我们可以通过搜索"P/N 3025010-03"找到、这是 Qualtek USB 电缆。

    此致

    Shinya Morita