This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:6 PWM 模式不工作

Guru**** 2482215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192519/drv8353rs-evm-6-pwm-mode-is-not-working

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好、先生、

尊敬的先生、我在(6PWM 模式) drv8353rs 中针对以下条件进行了实验。   

INHx 和 INLx = 0、我预期的 drv 输出为 GHx =0 (低电平)和 GLx=0 (低电平) 、但结果并非如此。 它进入 INHx=1 (高电平)状态和 INLx=0 (低电平)状态。  问题是什么、请为我提供正确的解决方案。

如果我提供 PWM 输入也像该输出一样、并且如果我使用常规 GPIO 模式、也就像这样。  但在 DRV 数据表中、它们给出了一个真值表。 我没有得到该表的输出。我也在上面附加了该表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerapandiyan、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    您是否想共享 INHx、INLx 和 SHx 的波形?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="545048" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192519/drv8353rs-evm-6-pwm-mode-is-not-working ]INHx 和 INLx = 0、我预期的 drv 输出为 GHx =0 (低电平)和 GLx=0 (低电平) 、但结果并非如此。 它进入 INHx=1 (高电平)状态和 INLx=0 (低电平)状态。  问题是什么[/报价]

    这两句话是相互冲突的。 请重新阅读并更正您想说的话。

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    我已初始化 GPIO 引脚配置。 下面的波形  

    INHx (黄色)= 0 (低电平)且 INLx (蓝色)= 0 (低电平):

    GHx (黄色)= 1 (高电平)和 GLx (蓝色)= 0 (低电平):

    SHx 始终为高阻抗(HIZ)。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerapandiyan、

    我的目标是在本周结束前提供反馈。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="545048" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192519/drv8353rs-evm-6-pwm-mode-is-not-working/4495559 #4495559"]2. GHx (黄色)= 1 (高电平)和 GLx (蓝色)= 0 (低电平):[/报价]

    *您写入 GLx = 0v、但蓝色波形显示的是18V 脉冲信号。 请更精确地描述信号。  

    *如果 GHx =高电平(约18V)、那么为什么"SHx 始终为高阻抗(HIZ)"? 您是否检查了上 FET 栅源极电压?

    Brian