This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:校准例程

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193292/drv2625-calibration-routine

器件型号:DRV2625

大家好、

数据表显示了以下内容。
--------------------
(第27页)
8.6.7校准例程
DRV2625有一个校准例程、此例程自动填充在闭环中成功驱动一个特定传动器(被连接和被校准的传动器)所需的所有关键参数。 即使传动器是同一型号、也会在不同传动器之间发生变化。 为了确保获得最佳结果、TI 建议每个传动器至少运行一次校准例程。
--------------------
我的客户认为在 制造过程中、很难为每个传动器(相同型号)运行校准例程。
使用输出参数的平均值是否存在任何问题?
例如、校准10个单元并使用 平均值。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、是的、我们建议您在几个批次中使用10个以上的传动器、以确保设置得到优化。 为每个 传动器使用自动校准 将实现恒定电压。 使用固定设置时、您可能会看到传感器的电压变化、因为 来自传动器的反电动势电压可能不一致。 这些固定设置是寄存器0x21、0x22和0x23 -位[0-1]。