This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:针对 Vref 的 Rref1和 Rref2

Guru**** 2482145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1192557/drv8889-q1-rref1-and-rref2-for-vref

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

这里有一个快速问题、我如何判断 Vref 的 Rref1和 Rref2的值?  

建议的2欧姆值小于50k 欧姆。

  

BR、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    使用10k 或更大的值、您将找到该值。  它只是一个电阻分压器电路、因此您可以根据所需的满量程斩波电流需求调整 VREF。  由于电流与 VREF 相关、因此数据表中会计算电流。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在哪里可以找到 计算 ? 我 只是找到 VREF 的低通滤波器 R-C 时间。

    BR、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    满量程电流计算见数据表第20页。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的帮助!

    Jimmy