This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:VCP 或 VGLS (GDUV)故障

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1190180/drv8353r-vcp-or-vgls-gduv-fault

器件型号:DRV8353R

我们将获得始终存在的状态字2、位6故障"VCP or VGLS (GDUV) Fault"(VCP 或 VGLS (GDUV)故障)。 这意味着只要在电机正常运行(38vdc)下查询、SPI SDO 寄存器1h 就会出现0040h。 这会随机且偶尔地转换为发生 DRV 关断的实际故障。 然后、状态字(2)显示额外的故障位0041、0042或0044h。 然后状态字2变为0500h (FAULT 和栅极驱动故障)。 我们如何才能消除这种情况?

存在 IDRIVE = 0011、TDRIVE = 10、死区时间= 11、Vbus = 38vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

     发生 VCP 或 VGLS (GDUV)故障的原因是 VCP 引脚(电荷泵)上的电压下降到低于 VVCP_UV值或 VGLS 引脚上的电压下降到低于 VVGLS_UV 阈值。  

     要验证是否发生这种情况,请监视 VM、GHx、VCP 和 VGLS 波形,并检查是否出现任何欠压或“骤降”。

    9款.  以下常见问题解答的高侧或低侧前置驱动 器欠压(VCPUV、VGLS Dip、GDUV)是有关调试此问题的重要资源:《调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的快速指南》。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据您的请求发送了电压跟踪、但没有得到任何反馈。 我的问题已得到解决、但符合我收到的指示。

    Steve