This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:drv8353rs 一些问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188362/drv8353rs-evm-drv8353rs-some-questions

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

朋友们、您好!

Inha、INLA、INHB、INLB、INHC 和 INlc 六个 PWM 位于栅极高侧、低侧是完美的波形。

2、Inha、INHB、INHC ON 和 INLA、INLB、INlc OFF 低侧没有 PWM、但高侧栅极波从10V 开始。

GHA、GHB、GHC 高侧栅极波形如下:

下方的 GLA、GLB、GLC 低侧波形:

3.Inha、INHB、INHC OFF 和 INLA、INLB、INlc 在 低侧 PWM 上是正确的、但高侧 PWM 是正确的、这是原因 所在。

GHA、GHB、GHC 高侧栅极波形如下:

下方的 GLA、GLB、GLC 低侧波形:

4. 120度相移 波形无法识别我上传的低侧栅极和高侧栅极波形

5. drv8353rs 是默认值

寄存器2 = 0x0000

寄存器3 = 0x03FF

寄存器4 = 0x07FF

寄存器5 = 0x016D

寄存器6 =0x0283

寄存器7 = 0x0000

任何寄存器值都是更改通知。

5. drv8353rs 高侧 栅极波形上传和低侧栅极波形上传

此致、

VJ.Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VJ.Pandi

    感谢您发帖到电机驱动器论坛!

    不幸的是、我今天没能看到这一点、但我很快会回复您。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia Rosenberger、

    好的。 我要等待。

    此致、  

    VJ.Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    当您说 INHx/INLx 为 ON 时、您意味着它被设置为"1"(或高电平)吗? 当 INHx/INLx 关闭时、它被设置为"0"(或低电平)?  

    如果没有、您能否澄清当您说 INHx/INLx 打开/关闭时意味着什么?

    最棒的

    ~Alica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia Rosenberger、

    问题2.

    INHx =1 (ON)和 INLx =0 (OFF)它的波形被移位

    此致、  

    VJ.Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    对于故障状态寄存器1 (0x00h)和故障状态寄存器2 (0x01h)、您获得的值是多少?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia Rosenberger、

    获取价值是 drv8353、

     寄存器0 = 0x0000

     寄存器1 = 0x0000

    寄存器2 = 0x0000

    寄存器3 = 0x03FF

    寄存器4 = 0x07FF

    寄存器5 = 0x016D

    寄存器6 =0x0283

    寄存器7 = 0x0000

    此致、  

    VJ.Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VJ.Pandi

    当您测量 GHx 时、您的探测到底在哪里?

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    测量 drv8353rs 输出引脚三个高侧引脚

    最棒的

    VJ.Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    您使用什么类型的探头来测量 GHx?  

    由于高侧栅极(GHx)以开关节点为基准而不是接地、因此为了获得最精确的测量结果、需要使用差分探针。  

    最棒的

    ~Alicia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、  

    无正常 DSO 探头(RIGOL DSO)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、  

    否、正常 DSO 探头(RIGOL DSO)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    您在 GHx 中看到10V 偏移的原因是 GHx 以开关节点为基准、而不是以接地为基准。 对 GHx 使用差分探头应纠正此问题。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、  

    最佳 差分探头链路发送我

    然后问题3回答底部的 mam 问题、请检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    由于 LS MOSFET 关闭、当 GHx 输出在 VM 电源电压浮动时、差分探头允许您考虑该输出、但您不一定需要这种行为。

    关于你的第三个问题,我 打算在本周结束前作出答复。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    分探头 链路等待正常

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    以下是一个网站、其中比较了各种差分探头、您可以根据工作台设置和测试需求选择不同的差分探头类型: https://www.oscilloscopesource.com/oscilloscope-probes/type/differential-probes 

    在整个设置过程中、您是否注意到 nFault 引脚拉低?  

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    为了回答您的第三个问题、当高侧 FET 关断时、GHx 短接至 SHx、这就是您看到自己的行为的原因、从而确保高侧 FET Vgs 为0V。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    我同意 u、但 DRV8353数据表指出、当 INHx 和 INLx 都处于0状态时、GHx 和 GLx 也仅处于0状态。 SHx 为高阻态。 为什么该数据表这么说? 数据表还必须告知 GHx HiZ 状态。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    我的目标是在本周结束前提供反馈。

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  VJ.Pandi:

    [引用 userid="545048" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1188362/drv8353rs-evm-drv8353rs-some-questions/4495173 #4495173"]当 INHx 和 INLx 都处于0状态时、GHx 和 GLx 也仅处于0状态。 SHx 为高阻态。 为什么该数据表这么说?[/quot]

    数据表指定此值的原因是、GHx 相对于 SHx 被引用。

    最棒的

    ~Alicia