This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:禁用/不使用降压稳压器。

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194058/mct8316a-buck-regulator-disabling-not-using

器件型号:MCT8316A

各位专家:

您能否帮助客户查询以下有关 MCT8316A1VRGFR 设计的信息? 以此名义发布:

我的设计中具有外部5V 和3.3V 电源、无需使用 MCT8316A 内部降压。
我能否完全禁用 MCT8316A 降压稳压器、而不组装 NOR 电感器、NOR 电阻器或电容器。
参见图 MCT8316A 数据表中的8-3、8-4。

应如何连接 SW_BK 和 FB_BK? 浮点?
MCT8316A EEPROM 是否必须使用其他设置?

任何优点。 缺点。 使用(未使用)降压转换器?  

据我了解、降压稳压器禁用时的电流消耗更大、我无法使用降压稳压器的 AVDD 电源定序。
参见图 8-5.

感谢您的一贯支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。

    使用 MCT8316A 时、即使客户未使用降压输出、也必须在降压转换器周围组装外部组件。 这包括 SW_BK、GND_BK 和 FB_BK。 降压转换器的反馈还用于为器件中的某些内部电路供电、因此根据客户的关键规格要求、它们可以在电阻器或电感器模式下填充降压转换器。  

    在电阻模式下组装降压转换器将使客户节省布板空间并节省成本、但它们可能会降低电感模式下降压转换器提供的一些效率。 在电阻模式下组装时会产生更多损耗、因此客户在选择使用外部降压组件组装哪种模式时应记住这一点。

    最棒的

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细指导、Robert。

    谨澄清:

    [引用 userid="525269" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194058/mct8316a-buck-regulator-disabling-not-using/4500640 #4500640"]在电阻器模式下填充时会产生更多损耗,因此客户在选择使用外部降压组件填充的模式时应记住这一点。
    您谈到电阻器与电感器损耗或 MCT 降压"内部"损耗?
    ("电阻器模式"下 MCT8316A 的外壳温度更高)
    谢谢你。
    此致、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我刚才讨论了电阻器与电感器损耗的关系。 当处于电感器模式时、降压稳压器输出将看到更高的效率。  

    即使未使用该输出、该输出也会通过 FB_BK 反馈到电机驱动器中、并用于为其他一些内部电路供电。 了解这一点后、我们可以推断、与电阻器模式相比、电机驱动器本身在电感器模式下会看到更高的功率效率。  

    但是、在电阻器模式下、客户可以通过安装电阻器而不是电感器来节省布板空间和成本。  

    请告诉我这是否能更准确地回答您的问题。

    最棒的

    Robert