This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2625-EP:BLDC 电机的加速度/扭矩控制

Guru**** 2581325 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2625-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194331/uc2625-ep-acceleration-torque-control-of-bldc-motor

器件型号:UC2625-EP

你(们)好  

电路遵循 UC2625-EP 的电压控制模式。 如何在电压控制模式下控制电机的加速率。

对于我们的最终应用、必须降低电机的扭矩或加速度以实现所需的相同 RPM、即4900 RPM。

此致、

博山. S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宝山

    反馈环路的工作方式是 、当 PWM_IN 引脚电压大于 E/A OUT 电压时、PWM 比较器将变为高电平、这将复位 SR 锁存器并导致输出斩波。 为了使速度控制设定 一个所需的 RPM、使用 TACHOUT 引脚作为反馈并将其与设定的基准电压进行比较似乎是 最佳选择。   

    我 看到了有关该器件的应用手册、该手册可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/slua106/slua106.pdf

    此致、

    Anthony