This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:DRV8833

Guru**** 1794040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8833, DRV8424
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193420/drv8833-drv8833

器件型号:DRV8833
主题中讨论的其他器件: DRV8424

您好!

我将 DRV8833用于镜头控制应用、是否可以使用相同的 H 桥驱动器使用常规数字信号而不是 pf PWM? 如果不是、我们如何使用步进电机控制镜头的公共输入来使用所有4个输入?

谢谢你。

Aishwarya Thorat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    [引用 userid="551646" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1193420/drv8833-drv8833 "]是否可以使用相同的 H 桥驱动器使用常规数字信号而不是 pf PWM?

    您能详细说明吗? 您希望使用哪种类型的数字信号?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我希望使用标准 GPIO 信号来控制我的步进电机。

    此致、

    Aishwarya Thorat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    明白。 不幸的是,这是不可能的。 一种解决方案是在代码中使用中断并手动切换 GPIO 以创建 PWM 波形、而不是使用专用计时器通道。

    另一种解决方案是使用步进/方向接口电机驱动器、例如 DRV8424。

    如果您需要进一步的支持或澄清、请告诉我。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    好的、完成了。