This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:从电机驱动器接收到 SPI 信号到电机驱动器运行的时间

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194346/drv8308-the-time-from-the-motor-driver-recieved-spi-signal-to-motor-drive-operation

器件型号:DRV8308

大家好、  

我的客户想知道从电机驱动器接收到 SPI 信号到电机驱动器运行的时间。  

在客户用例中、他们使用以下序列、  

0 rpm 至800 rpm -> 800 rpm、持续0.5秒-> 800rpm 至3000 rpm -> 3000 rpm、恒定旋转。  

在此序列中、他们希望在800rpm 到3000rpm 时通过 SPI 更改速度增益、因此需要检查在 SPI 数据转换期间旋转是否不稳定。

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    我没有直接回答您的问题。 但是、可以使用示波器测量 SPI 速度命令与施加到电机的相电压之间的时间差/传播延迟、从而测量延迟。  

    此致、

    Vishnu