This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872:nFAULT 引脚将为低电压电平

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1186845/drv8872-nfault-pin-will-low-voltage-level

器件型号:DRV8872

大家好、

当电机旋转时、nFAULT 引脚将保持低电压电平(UVLO/OCP/TSD 将不具有此状态)、这是不是因为浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否提供显示电机电压、电流和 nFAULT 线路的波形屏幕截图? 这将为我提供有关什么故障导致 nFAULT 变为低电平的线索。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    它可以是 OCP。  您是否看到设备尝试在3ms (Trery Time)内重新启动?  这很好地表明它是 OCP。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅电路图、电流波形图和 DRV8872示波器波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    它看起来像是 OCP 故障。 当发生 OCP 故障时、输出将在 t_retry (3ms)内为高阻态、这似乎与波形中的时间匹配。 可能是因为浪涌电流。 必须查看输出电流以进行确认。

    此致、

    Pablo Armet